Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406220/tas2781-shutdown-at-70-of-volume
器件型号:TAS2781工具与软件:
大家好!
放大器工作正常、但当我将音量调到大约70-80%时、扬声器输出关闭、TDM 输入变为低电平。 当我在48kSps 下将 AMP_LVL 设置为11dBV 且将 DVC 设置为-6dB 时、此行为根本不会发生变化。 然后、输出传递的功率更低、但如果 TDM 源提供超过最大信号的70-80%、则输出会变为低电平。
我读取所有中断寄存器、SDZ 和 IRQZ 引脚、但找不到任何可以揭示错误的信息。 我猜是有一些内部增益限制器试图保护电路。 DSP、因此扬声器保护关闭。
有人知道问题可能出在哪里吗?
左侧以绿色标记的值为十进制:
发生错误之前:

发生错误后: