This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0102:TPA0102

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405668/tpa0102-tpa0102

器件型号:TPA0102

工具与软件:

请不要考虑上面提到的器件型号。 我想为12V 继电器供电。 所选的器件型号应支持6V 至12V 的输出。 我想通过 PWM 或 I2C 对直流/直流转换器进行编程。 我的想法是首先给12V 的继电器线圈,几秒钟后,它突然下降到8V 或7V 等。 我来自 TI、或者最好的方法是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您可以尝试使用与您尝试实现的应用程序更相关的器件型号。
    使用 TPA0102将此任务分配给音频放大器团队、所以我并不真正了解什么是应用。

    您是否在寻找直流/直流转换器?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师