This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:直流失调电压

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405803/tpa6304-q1-dc-offset-voltage

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

大家好。

客户在数据表中找不到直流失调电压、您可以帮助提供此参数吗?

客户测试的参数现在约为5.5mV。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

     数据表中低于的值可视为直流失调电压的最大值。  

     这意味着当直流失调电压建立或消失时、动态测试电压会比稳定的直流失调电压大一点。 测试得到的5.5mV 是一个合理的数字。