This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:原理图审阅

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1, TAA5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378499/pcm6260-q1-schematic-review

器件型号:PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件: TAA5412-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 FAE Jayden、ZTE 在其汽车工程中使用 PCM6260-Q1。 您能帮助支持原理图审阅吗? 非常感谢。  

e2e.ti.com/.../adc_5F00_pcm6260_5F00_s0.pdf

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    关于原理图中提到的电压问题:

    1) AREG 电压为1.8V 标称值、 VREF 为2.7V 至2.75V 标称值。

    2) 2)关于 BSTOUT 电压、数据表建议使用高电压电容来支持高 MICBIAS 电压。 客户用例的 MICBIAS 电压是多少?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您能告诉我 VBAT_IN、AVDD、IOVDD?BSTVDD 的最大电流、是否对纹波电压和上电保证有任何要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    我们目前选择了 PCM6260-Q1。 不过、我们 SOC 的 I/O 电平为1.2V、需要进行电平转换。 您 ?推荐1.2V I/O 级别的 ADC 芯片?该芯片以后是否会开发

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    我们目前选择了 PCM6260-Q1。 不过、我们 SOC 的 I/O 电平为1.2V、需要进行电平转换。 您 ?推荐1.2V I/O 级别的 ADC 芯片?该芯片以后是否会开发

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

     TI.com 上目前有一款处于预发布状态的器件 TAA5412-Q1。 此立体声 ADC 可支持1.2V I/O 电平。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshmi:

    TAA5412-Q1具有2个 ADC 通道。 有没有支持6个 ADC 通道的器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    Rubin 是中兴的一名工程师。 您可以帮助回答上述问题吗?

    您能告诉我 VBAT_IN、AVDD、IOVDD?BSTVDD 的最大电流、是否对纹波电压和上电保证有任何要求?

    谢谢

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    目前、我们没有支持1.2V I/O 电平的6通道 ADC。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于查询:

    [报价 userid="528863" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378499/pcm6260-q1-schematic-review/5321203 #5321203"]

    您能告诉我 VBAT_IN、AVDD、IOVDD?BSTVDD 的最大电流、是否对纹波电压和上电保证有任何要求?

    [报价]

    VBAT_IN 引脚是 VBAT_IN 电压的监控引脚、因此消耗的电流极低。 AVDD/IOVDD/BSTVDD 流耗值基于数据表中提到的电气表:

    对于电源时序要求、我们可以参阅数据表的第10节:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您是否计划开发支持1.2V I/O 电平的6通道 ADC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    这些电源是否有纹波要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="612818" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378499/pcm6260-q1-schematic-review/5321519 #5321519"]

    您是否计划开发支持1.2V I/O 电平的6通道 ADC?

    [报价]

    尊敬的 Rubin:

    目前、我认为不计划购买支持1.2V I/O 电平的6通道 ADC。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="612818" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378499/pcm6260-q1-schematic-review/5321583 #5321583"]

    这些电源是否有纹波要求?

    [报价]

    尊敬的 Rubin:

    数据表指定了器件的 PSRR。 我们可以参阅相同的内容。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Lakshimi、

    PSRR 看起来像是器件的一项功能。 我想知道纹波要求:是 LDO 还是 DCDC 用于电源。 为器件供电的电压纹波不能超过(?) mV。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    数据表中未明确提及纹波要求。 但是、存在建议的工作电压范围、我们需要确保电源不违反该范围。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    目前、3.3V 至1.2V 只能通过电平转换 IC 来实现。
    您能帮助我评估该解决方案是否存在风险吗? 尤其是 TDM/I2S 等音频接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    正如您所指出的、要将器件连接到1.2V SoC、我们需要一个电平转换器来转换到1.8V/3.3V 逻辑电平(取决于器件 IOVDD)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您能帮助支持原理图审阅吗?

    请重点介绍麦克风输入电路。 下图显示了我们使用的麦克风。

    R1-R6稍后将被680 Ω 替代。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_pcm6260_5F00_s0_5F00_20240806.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    您能否确认用于 BST_OUT 和 MICBIAS 引脚的电容器的额定电压?

    根据输入连接、该器件旨在用于交流耦合、单端配置。如果我的理解有误、请回答我的问题。

    此致、谢谢您!

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    电容器的额定电压:

    C14=25V、C17=16V、C22=50V、C13=25V。

    我认为下图中的麦克风电路是一个需要单端输入交流耦合的电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    在附加的原理图中、INM 看起来直接短接至 GND。

    根据 PCM6260-Q1数据表、交流耦合单端输入的建议如下所示:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    在图1的红色区域中、需要使用 MICBIAS 为交流耦合电容器的右侧供电。
    在图2的蓝色区域中、需要使用 MICBIAS 为交流耦合电容器的左侧供电。

    我认为、如果我要通过 MICBIAS 为麦克风供电、则需要提供如图2所示的电源。您怎么看?

    谢谢

    图1:

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    图2中突出显示的电阻器 (交流耦合电容器的左侧) 将使用 MICBIAS 电压为麦克风供电。

    图1中突出显示的电阻器(交流耦合电容器的右侧)用于为 PCM6260的输入引脚提供偏置。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    图2中突出显示的电阻器 (交流耦合电容器的左侧) 将使用 MICBIAS 电压为麦克风供电。

    —是否 建议 通过 MICBIAS 电压?为麦克风供电

    图1中突出显示的电阻器(交流耦合电容器的右侧)用于为 PCM6260的输入引脚提供偏置。

    ——  为 PCM6260?的输入引脚提供偏置的功能是什么

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    可以使用 MICBIAS 引脚电压对麦克风进行偏置。

    PCM6260输入引脚的外部偏置是为了防止器件直接出现负信号摆幅。

    该器件也可用于直流耦合麦克风输入、如下所示:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    PCM6260输入引脚的外部偏置是为了防止器件直接出现负信号摆幅。

    ——看到负信号摆动有什么影响?

    另一个问题:

    VBAT_IN 的功能是什么? 何时需要使用 VBAT_IN?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    器件输入引脚不支持负电压输入。 在绝对最大值表中、最小值为-0.3V。 如果值低于该值、则有损坏器件的风险。

    VBAT_IN 仅用作诊断功能集的一部分。 该参数用于测量汽车系统中常见的电池电压、以确定输入引脚是否短接至 VBAT。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    麦克风制造商建议使用交流耦合、以避免 ADC 影响麦克风的运行。

    请帮助查看 随附的原理图、尤其是输入连接的电路:

    ①Figure 1显示 CH1-CH4、输入连接的电路显示为图2、I 将使用 MICBIAS 作为 麦克风的电源。

    Δ-②CH4 6输入差分信号、输入连接的电路如图3所示。

    谢谢。

    图1:

    图2:

    图3:

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_pcm6260_5F00_s0_5F00_20240828.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否提供 PCM6260的参考设计?

    谢谢