This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:在汽车应用中、我们是否需要为差分输入麦克风提供屏蔽双绞线?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405144/pcm6260-q1-do-we-need-shielding-twist-pair-for-differential-input-microphone-in-automotive-application

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户在汽车应用中使用差分输入麦克风、电缆很长、但很难从连接器找到 GND 引脚来连接屏蔽层。

我们是否需要在汽车应用中为差分输入麦克风使用屏蔽双绞线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种用例中、我强烈建议使用带有长电缆的屏蔽双绞线。 这 有助于消除系统中耦合的任何感应噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daveon!