This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:很短距离内 USB 数据损坏[已解决]

Guru**** 2868370 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406421/pcm2901-usb-data-corruption-over-very-short-distance-solved

器件型号:PCM2901

工具与软件:

我不能评论原来的线程,因为论坛锁定了他们。 但是、我是一个特殊的阵营、当论坛既有答案  、又有问题时、我发现它是非常有益的、所以我正在努力提供一个答案。

 在报告了我通过 PCM2901交互式设备枚举和非常靠近的设备所面临的挑战几周后、我注意到比我们正在探索的各种可能性要简单得多。 我未能提供集线器必须在数据线上放置的所需15kΩ 下拉电阻。 这是足够的加载,以消除浮夸,所以似乎它一直是根本原因。 人工智能不是这样的- 不要忽视 基础。

请参阅随附的、了解有效布局的图像、该图像可以并排比较原始主题中的布局图像。 存在22Ω 串联电阻器阵列、但添加了15kΩ 下拉电阻器阵列。 再也不会失望了。 我做了一些小的路径长度调整也像讨论,虽然我怀疑它有很大的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heath、

    感谢您分享您的解决方案!

    此致、
    Jeff McPherson