This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212-Q1:可用性、低延迟模式下的组延迟、ADC DR 规范

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405718/tac5212-q1-availability-group-delay-in-low-latency-mode-adc-dr-specification

器件型号:TAC5212-Q1

工具与软件:

我们正在开发一款新的音频产品、并正在考虑使用  具有115dB 动态范围 ADC、120dB DAC 的 TAC5212-Q1汽车低功耗立体声音频编解码器。  在深入进行详细分析之前、我有 几个问题。  

1) 1)何时发布产品进行大规模生产。 按照我们的计划、今年秋季晚些时候将需要生产50个器件、2025年初将有几百个器件、2025年6月左右将开始批量生产。 这是可行的吗?

2)低延迟(群延迟)对于我们的应用非常重要。 数据表展示了线性 滤波器的群延迟、但未提供低延迟滤波器或超低延迟的数字。 您能提供这些图吗?

3) 3)数据表指定了118dB 动态范围、但现场部件的名称现在显示:"具有115dB 动态范围 ADC、120dB DAC 的立体声音频编解码器"。  最后部分上的 ADC DR 现在将是115dB

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请注意该器件处于预发布阶段、因此在修整最终器件并投入生产之前、数据表可能会发生变化。 TAC5212-Q1计划于今年发布、应可满足2025年初的需求。  

    延迟图和文档将包含在最终的数据表中。