This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于软步进和音频增益的一些问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405353/tas2505-some-questions-about-soft-stepping-and-audio-gain

器件型号:TAS2505

工具与软件:

您好!

我对 TAS2505中的软步进机制和音频增益设置有一些疑问:

1.根据 TAS2505参考指南、软步进需要设置一些等待时间、但我不明白的是为什么要在 DAC 增益和输出驱动器增益设置之前插入这个时间。 难道我们不应该等到通过 I2C 写入增益值之后再等待、以便有时间让增益达到所需的水平吗?  

2.我想知道软步进功能是否只有在播放连续音乐时才有用,并且想要在中间调节音量。 如果我们事先设置增益、然后播放音乐、我们是否仍然需要软步进来避免噼啪声?  

3.我只在我的应用中使用扬声器,而不使用 AINL/R 可以在三个位置设置增益来调节音频音量:DAC 数字增益、扬声器衰减增益和扬声器驱动器增益。 我想知道这三种音量分别有什么作用、以及我应该设置哪些音量来提高/降低音量、以最大程度地减少音量失真。

祝你一切顺利!

Jihe Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jihe:

    感谢您的咨询。 请允许我花一些时间来回答这些问题。 感谢您的耐心!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    此处的订购似乎略有错误。 会发生两种不同的软步进过程。 一个用于模拟增益、另一个用于 DAC 数字增益。 这些指令指的是模拟增益、因为您必须等待分配的时间。 实际上、第6步应该在您共享的屏幕截图中的第4步之前执行。 为 DAC 供电仍然是最后一步。  

    DAC 软步进在以下期间开始运行:  
      a.上电、当音量控制软步进从–63.5dB 至编程增益值时、
      B. DAC 上电时用户的音量变化、和
      c.断电、即在将通道断电之前音量控制块软步进至–63.5dB

    通常、扬声器驱动器增益设置为所需的最大值、并在运行期间保持该值。 这主要是因为它以6dB 的步长从6dB 变为24dB。 DAC 数字增益和扬声器衰减增益 具有小得多的0.5dB 步长、因此它们中的任何一个都可用于音量调节。 它们的范围略有不同。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特