This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:SNR 更好的器件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TLV320AIC3105, TAC5242, PCM3060, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406990/tlv320aic3105-better-snr-device

器件型号:TLV320AIC3105
Thread 中讨论的其他器件: TAC5242PCM3060、PCM3168A TLV320AIC3268

工具与软件:

您是否有比 TLV320AIC3105更好的 SNR 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要的其他规格是什么? 如果您在寻找一个2通道输入和2通道输出编解码器、我们有很多选择。

    我们采用"TAC5xxx"的新编解码器系列具有非常高的 SNR 等级、但它们尚未发布、因此、如果您需要立即支持、它可能不是最佳选择。 TAC52xx 线路具有约120dB 的 ADC 和 DAC SNR。 您可能需要查看 TAC5242的2输入/2输出解决方案、其最大采样速率为192kHz、是 TLV320AIC3105的2倍。 对于当前已发布的器件、可选择 PCM3168A (107 ADC SNR 112 DAC SNR)或 PCM3060来获取更便宜的选项(99 ADC、105 DAC)。 您还可以查看 TLV320AIC3268 - ADC SNR 为95、DAC SNR 为105。  

    如果在确定使用哪个器件时需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR