工具与软件:
您好!
我想从 TAC5112获得4通道 DAC 输出。
以下是所需的信号路由:
TDM 时隙1 ->(DAC1A?) -> OUT1P
TDM 时隙2 ->(DAC1B?) -> OUT1M
TDM 时隙3 ->(DAC2A?) -> OUT2P
TDM 时隙4 ->(DAC2B?) -> OUT2M
我按如下方式设置寄存器、但 OUT1M 和 OUT2M 不输出。
我检查了 DEV_STS0的值、它为0xCA、DAC 通道2和4已断电。
我是否需要设置任何其他寄存器?
| 缩写 | 存储器地址 | 电流 |
| PASI_CFG0 | 0x1A | 0x30 |
| PASI_RX_CH1_CFG | 0x28 | 0x20 |
| PASI_RX_CH2_CFG | 0x29 | 0x21 |
| PASI_RX_CH3_CFG | 0x2A | 0x22 |
| PASI_RX_CH4_CFG | 0x2B | 0x23 |
| OUT1x_CFG0 | 0x64 | 0x24 |
| OUT2x_CFG0 | 0x6B | 0x24 |
| CH_EN | 0x76 | 0xCF |
TDM 设置:
帧 CLK:48kHz
字宽:32位
BCLK:128FS (6.144MHz)
此致、
N.. 坂本市