This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:PurePath 控制台3

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, ADC5140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404271/adc5140evm-pdk-purepath-console-3

器件型号:ADC5140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

您好!
我于2024年8月14日通过 Mouser 购买了 Mouser 评估模块。
随后、我请求访问 PUREPATHCONSOLE 软件。 访问被拒绝。
我联系了支持部门、并按照他们建议的步骤进行操作。 我随后在大约2天后再次请求访问 PUREPATHCONSOLE 软件,但再次被拒绝访问。
如果没有这个软件、我将无法连接到这个 AD 转换器模块、将频率设置为48kHz 等。 函数即可测试它。 您能告诉我该怎么做吗?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    我在内部进行了检查、拒绝的原因是您的电子邮件域与请求中列出的公司不匹配。 在重试之前、您是否可以确认此操作用于军事用途?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个请求确实是一个私人电子邮件,它被拒绝了,然后支持,我更改了我的工作电子邮件与我的雇主的域的请求,但第二个请求也被拒绝。
    这不是军事要求。
    我购买转换器是因为我想了解 AD DA 转换器的演变。 我对音乐和录音室技术感兴趣。 我最近修复了一个 ADDA 转换器 RME UFX 并决定尝试做一些转换器.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    我回顾了您的请求、发现了问题。 我不想在此论坛上公开您的个人信息以指出具体错误、但在所有请求中、公司名称与您使用的电子邮件地址不匹配。 请尝试确保公司名称与电子邮件域名清晰匹配。

    我们将继续并批准您对 PUREPATHCONSOLE 的访问权限。 如需与 ADC5140EVM-PDK 配合使用、请在此处申请 PPC3插件:https://www.ti.com/drr/opn/ADCX140EVM-SW

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已有访问权限。 我已安装 PP3。 已安装驱动程序。 EVM 模块的插头。
    我使用了外部5V 电源、手册中的模块显示在 PP3控制台中。 它不是为我显示的。
    2个绿色指示灯亮起、蓝色 USB 指示灯也亮起。
    您是否知道 EVM 模块未显示在 PP3控制台中的原因?
    谢谢彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    是的、我知道为什么它没有显示。 TI 有一个新系统说明如何处理软件批准、而 PPC3尚未更新以适应此变更。 我们在 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually 上提供了有关如何解决此问题的说明

    如果您对安装有任何疑问、请告诉我。

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只看到 PP3安装文件和 pdf 文件。 其他的则不是。

    但这是相同的情况和相同的模块。 您能以同样的方式帮助我吗?

    e2e.ti.com/.../adc5140evm-pdk-approval-for-purepath-console-3-ppc3-download-access

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    ADC5140EVM 插件文件不会显示在 PPC3下。 它是另一个软件。 您是否申请了 ADC5140EVM PPC3插件? 这与 PPC3主 GUI 不同。 有两个请求需要发生。 如果您尚未申请 ADC5140EVM 的插件、请访问此链接: https://www.ti.com/drr/opn/ADCX140EVM-SW

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。 我现在已通过 PP3连接到该模块、一切正常。

    此致

    Petr