This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:IQRz (开漏)引脚可以灌入多大的电流?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404199/tas2780-how-much-current-can-the-iqrz-open-drain-pin-sink

器件型号:TAS2780

工具与软件:

大家好!

我需要将一个 LED 放在 IQRz 线路上、以便可以查看中断何时被激活。 我可能错过了这一点、但在数据表中看不到任何拉电流/灌电流信息。

1mA 到2mA 周围的东西将通过 LED 流入引脚、来自上拉的电流可忽略不计。

看起来可以吗?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于 IRQz 引脚、单位 mA 应该合适。
    我将仔细检查这一点、并在下周与您联系并提供进一步的评论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ~确认1 μ F 2mA 可以用于该开漏引脚。
    可以将 IO 输出电流强度规格视为最大

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师