This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:AIC3106低音和高音调节

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406441/tlv320aic3106-aic3106-bass-and-treble-adjustment

器件型号:TLV320AIC3106

工具与软件:

大家好、我对低音和高音调节有一些问题、

如果我首先将低音设置为100Hz (Fc)、则振幅增益为1dB、然后将高音设置为10kHz (Fc)、则振幅增益为1dB。

1. Bass 100Hz (FC)和 Gain 1dB 设置是否消失?

2.如果要同时保持低音100Hz 增益1dB 和高音10kHz 增益1dB 设置、该怎么办?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy:

    遗憾的是、低音和高音模式是独一无二的、因为它们同时影响双二阶滤波器1和2。 如果您想要更灵活的控制、建议使用我们的 TI Biquad 工具生成系数并将值加载到命令行界面: https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC

    借助 TI 双二阶工具、您可以绘制所需的频率响应、然后生成必要的系数。 确保仔细检查系数的分辨率是否正确。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我一直在尝试这些工具来计算系数、结果如下:

    文本"*采样率= 48000"
    文本"*滤波器1低音架100 Hz FC 8.0 dB"
    文本"*滤波器2高音架10000Hz FC -5.0dB"

    文本"* bq:h(z)=(N0+2*N1/z+N2/(Z2))/(32768 - 2*D1/z - D2/(Z2))"
    文本"*采用 N0、N1、N2、D1、D2"格式的滤波器系数

    文本"* 1O:H (z)=(N0 + N1/z)/(32768 - D1/z)"
    文本"*采用 N0、N1、D1"格式的滤波器系数

    文本"*过滤器1 BQ"
    0x7FFF
    0x81B6
    0x7CA0
    0x7EEB
    0x8224
    文本"*过滤器2 BQ"
    0x5BD6
    0xF982
    0x1014
    0x1E04
    0xE507

    这是否意味着滤波器1 BQ 系数可加载到 AIC3106音频效果 LLB1/Rb1寄存器中、滤波器2 BQ 系数可加载到 LB2/Rb2寄存器中?

    此外、AIC3106还支持多少个 BQ 系数? 我正在考虑实施7频带 EQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy:  

    您正在正确读取此值、但 AIC3106无法支持7个频段。 仅两个双二阶滤波器可用。  

    今天是美国节假日、所以明天我会为您提供支持7个频段的设备选项。

    此致、

    Jeff McPherson