This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212-Q1:无法连接

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407108/tac5212-q1-unable-to-connect

器件型号:TAC5212-Q1
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

因为有很多关于这个主题的文章,我的板停止被检测。 显示"脱机"。 我使用的是正确的电缆(带电源和连接)、蓝色 LED (USB 就绪)亮起、 绿色 LED (电源和 D2)也亮起。

我尝试了三个不同的笔记本电脑,都有相同的问题,"连接"按钮不出现在 UI 上。

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我自己也遇到过这个问题。 我确保有两件事是 AC-MB 已稳固地连接至 EVM 板。 我切换到使用其他 USB 电缆。 我确认 器件管理器能够识别 TI 器件。

    如果您已经访问了 Purepathconsole、但在连接上遇到问题并且它一旦运行正常、这可能是由我们一侧的软件更新所导致。 以下是有关安装、重新安装或请求最新版本的说明。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下操作:

    1、两块板之间牢固的连接

    2.在绿色(电源)和蓝色(USB 就绪)指示灯亮起的情况下更换 USB 电缆

    3.更改 USB 端口。 器件管理器中的 TI USB 音频 UAC2.0可见

    4.重新安装 PPC3并手动安装 tar.gz 文件

    没有任何效果。

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我们来说、这是跳线问题。 我们更改了 SOEM 跳线设置、检测到电路板停止。 现在我们输入的跳线设置与 EVK 数据表中给出的设置完全一样、系统再次启动。 为面临类似问题的其他人提供信息

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。