This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:TAS6421-Q1是否具有与 TPA6304-Q1类似的 THD +N 设置(关于 CLIP)?

Guru**** 2414320 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6421-Q1, TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407103/tas6421-q1-does-the-tas6421-q1-have-a-setting-for-thd-n-similar-to-the-tpa6304-q1-regarding-clip

器件型号:TAS6421-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6304-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

TAS6421-Q1是否具有与 TPA6304-Q1类似的 THD +N 设置(关于 CLIP)?

否则、我们的默认削波 THD + N 是什么? 10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

     TAS6421还支持削波检测。  

     当特定 PWM 周期的输出达到100% THD 时、默认为20个周期且可调、将报告削波。 20个周期与2% THD 相似、客户可以对其进行调整以设置触发点。