This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212EVM-K:AC-MB + TAC5212EVM-K 开发板上的外部 I2C 访问

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212EVM-K, TAC5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408248/tac5212evm-k-external-i2c-access-on-the-ac-mb-tac5212evm-k-development-boards

器件型号:TAC5212EVM-K
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

你(们)好

我拥有 AC-MB 和 TAC5212EVM-K 开发套件、用于帮助评估 TAC5212 编解码器。

我正在成功地使用  连接到外部 ASI 连接器的微控制器、以允许从编解码器接收 I2S 样本并再次将其环回到编解码器。 我将通过 PurePath 控制台配置编解码器。

我还想让微控制器通过 I2C 控制编解码器的配置、但我不认为使用此开发套件真的可行、因为我无法在两个板上轻松访问 I2C 总线。

我已经用 TLV320AIC3104EVM 和 AC-MODEVM 开发板完成了这一操作、因为它们会生成所有信号。

 TAC5212EVM-K 板上有一个丝印、上面有"C"- SCL 和"D"- SDA、请参阅随附的照片、但我在用户指南中看不到对这些内容的引用。

我可以简单地将导线焊接到 AC-MB 板的测试焊盘上、并通过 J75更改编解码器芯片的地址吗? 请参见随附的照片。

非常感谢

Graeme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    焊接到 AC-MB 可能是最简单的选择、但您也可以使用 J72和 J73上的中间引脚作为连接接头。 A、B、C、D 以 J70-72为基准。 请参阅用户指南原理图中的图4-2。 我认为您的束线带可能覆盖与板顶部图片相关的丝印。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    很棒的解决方案、谢谢!

    我显然需要新的眼镜! 我希望缺少用户指南的 ccc 图中的参考、因此未查看这些接头。

    我一直在 PDF 中进行文本搜索,但许多图表都是照片,在那方面很差。

    明天再试。

    此致

    Graeme