This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:带 PCM2903CDB 的 USB 声卡-模拟输出不工作

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404455/pcm2903c-usb-sound-card-with-pcm2903cdb---analog-out-not-working

器件型号:PCM2903C

工具与软件:

您好、TI:

我使用 PCM2903CDB 设计了声卡(从 Mouser 购买)。  

我注意到、第一次打开并测试 PCM2903C 成功连接到笔记本电脑(USB 音频编解码器)、如下图所示。 然后我测试 HID 控制、它也起作用。 我在 Windows 中看到音量更改或静音的通知。  

      

接口测试后找到 大问题 按下"在笔记本电脑上播放一些音乐"后、模拟输出无法正常工作。 保持恒定的3.3V 电平、没有变化。 在 IC 侧、引脚16和15上测量。在电容器之后为"零"。

此外、我在示波器中使用交流设置测量了它。  在下图中、是测得的波形、但它只会是"噪声"。

数字输出(S/PDIF)似乎工作正常。 我无法使用某些音频设备进行测试。 我仅使用示波器测量了波形。 请查看下面的图片...

仅连接设备(已打开)、 音乐不会播放。

 

播放音乐时的第二个示波器屏幕。 我知道这可能很难确认这是否起作用、但您可以看到波形不同/密度更大。

您是否遇到过类似问题? IC 已在没有短接或冷接点的情况下正确焊接(如下图所示)。 XTAL 正确计时。

这是一个如此简单的连接,没有理由它不应该工作。 我对这非常失望。 Mouser 是否向我出售了有故障/损坏的 PCM2903CDB?

  

下面的 PCM2903CDB 原理图电路。 电源端口3V3_VDD 来自 LDO、 USB_C_VBUS 来自 USB 端口。  我在未连接其他电路的情况下进行了测试、以确认问题仅出现在 PCM2903CDB 上。

感谢您的支持。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我认为您收到故障器件的可能性很小、至少它在离开 TI 工厂时几乎可以肯定正常工作。  

    SPDIF 测试保证您至少已将 PC 的音频传送到编解码器(但如果不测试 SPDIF 信号则无法100%确定)。 您是否已尝试使用编解码器进行录制以了解模拟输入是否正常工作? 器件的模拟输入/输出部分应由同一电源供电、这样有助于确认电源是否正确。

    此外、您是否看到其他设备出现了此问题、还是只是其中一个设备出现了故障? 您是否尝试过更换主板上的器件?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的宝贵回答。

    我未测试 PCM2903CDB 的模拟 IN。 我今天将尝试,让你知道。

    我还从 Mouser 订购了 PCM2903CDB 新订单。 我希望明天能收到、我将尝试替换 IC。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    听起来不错。 当您取得进展或了解更多信息时、进行回复。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    新 PCM2903C 仍然存在相同的问题。 我检查了所有3V3和 GND 引脚。 看起来不错。

    我尝试了模拟输入。 在 PC 中、我看到 USB 编解码器作为线路输入进行连接、但当我向模拟输入提供信号时、我在 PC 中看不到它。 整个模拟部分看起来无法正常工作。  

    有什么想法吗?  我已经绝望了。 这是如此的原始,我甚至没有任何东西来检查这里。

    坏批次系列?  我应该写信给 Mouser、向我提供大量数据、或者让他们向您查询是否有适合该产品系列?

    PCM 电路板布局:

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、Jeff、是否可以向我发送1个经过测试的 PCM?

    您检查我的原理图吗? 是这样吗?  

    是否可能是由驱动程序错误引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    今天是美国的假日、所以明天我会更加仔细地研究您的布局、并直接从我们这里为您提供器件样片。  

    如果是设备驱动程序问题、您可以拔下该设备、进入 Windows 设备管理器中的"隐藏设备"、并选择忘记编解码器。 下次插入设备时、它将重新初始化。  

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供信息。 样品将会很棒!  这样、我就可以明确地确认、错误必须是其他地方的错误。

    我试图删除编解码器,但这没有解决问题。 我在两台不同的笔记本电脑上进行了测试、结果相同。

    您是否能够将对话切换到非公开对话? 比我将与你分享整个原理图,我也可以分享 BRD , sch Altium 文件。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    好的。 我已在 e2e 上向您发送了连接请求。 连接后、我可以与您共享我的电子邮件和设计文件、同时我还能获取样片的发货信息。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我接受了你的朋友的请求。 接下来如何操作? 我给您发送了一条消息。