This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:TAS2780EVM 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404088/tas2780evm-tas2780evm-connection

器件型号:TAS2780EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2780

工具与软件:

您好!

我已按如下方式将 TAS2780EVM 连接到 PPC

但是、当我点击设备控制时、页面将保持"正在向设备写入当前状态"。

是否需要配置任何设置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能 PPC3安装未正确完成。
    您是否可以尝试通过禁用防火墙、VPN 或其他网络功能重新安装?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装并仍然遇到相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要任何硬件配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leow:

    您应该不需要任何特殊的硬件配置。 我将与我们的 PPC3团队联系、当我们有更多信息时、我们将与您联系。

    此致、

    Nayeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leow:

    我是从 PPC3团队那里听到的。 但他们需要查看 I2C 的哪个部分写入 GUI 停止。 您可以启用 i2c 录制并共享日志以进行进一步调试吗?

    启用和捕获 I2C 记录的步骤如下:

    1. 从 App Center 打开 TAS2780应用
    2. 点击"Connect" for EVM Connection
    3. 点击底部栏中的"I2C"按钮打开 I2C Monitor
    4. 点击 I2C Monitor 中的 Start Recording 按钮。 绿色符号将变为红色、表示录制已开启。
    5. 转至"Device Control"页面
    6. I2C 监控器的捕获屏幕截图