This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:信号平衡比(SBR)和共模抑制(OCMR)

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407133/drv134-signal-balance-ratio-sbr-and-common-mode-rejection-ocmr

器件型号:DRV134

工具与软件:

您好!

我将以正值(即54dB)检查信号平衡比(SBR)的数据表参数。 通常、较高的负值表示较好的共模抑制。 但此处的最小值和典型值都为正。 我误解了什么? 请告诉我您的建议。

同样、共模抑制值以相同的正数表示。 您能支持我来澄清一下这一规格吗?

谢谢!

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  

    我们将放大器的所有 dB 值表示为正值。 例如 、Aol =-120dB 是每输出上每1伏步长的 Vos 误差1微伏。

    AOL = Vout/Vin (定义)

    因此、我们反转为 Aol = Vout/Aol = Vos 1/1uV =+120dB

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.如果是这种情况,-120dB 和+120dB 是相同的?

    2.另外、告诉我54dB 的 SBR 值比-40dB 有效/优?

    谢谢!

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  

    是的、由于反转、它们相同。 是的、54dB 优于此。  

    此致。  

    Chris Featherstone