This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:原理图审阅

Guru**** 2414290 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5311-Q1, TAC5412-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406384/tac5412-q1-schmatic-review

器件型号:TAC5412-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1、TAC5311-Q1

工具与软件:

您能否帮助确认 TAC5412-Q1电路设计是否正确?

以下是我们的发展背景:
-我们最初计划使用 TAC5311-Q,但由于供应问题,我们最终使用了 TAC5412-Q1。
- TAC5412-Q1的样品已经完成,但我们注意到播放音乐时有明显的噪音,虽然音乐内容仍然可以听到微弱的声音。

我们进行了以下实验:
1.在当前有故障的 PCBA 上、将上一版本 TLV320AIC3109-Q1生成的信号输入到 AMP 中、声音正常、因此我们避免了 AMP 电路存在任何问题。
2.我们将新 PCBA 的 I2S 信号馈入原始 TAC5412-Q1 EVM、音频正常、所以 NDA 排除了 I2S 信号存在的任何问题。
3.我们将旧 NDA 的 I2S 信号输入到当前的 TAC5412-Q1中、在新 PCBA 上通过 AMP 播放声音、声音异常、因此我们怀疑新 PCBA 上的 TAC5412-Q1可能有故障。
4.我们把新 PCBA 上的 NDA 和 TAC5412-Q1与旧 PCBA 上的 AMP 结合在一起、声音仍然异常、进一步表明这个问题可能出在新 PCBA 上的 TAC5412-Q1。

我们通过将我们的设计与 TAC5412-Q1 EVM 套件进行比较发现它们是相同的。

您能否说明是否可以在 TAC5311-Q1和 TAC5412-Q1之间共享电路设计? 根据您的经验、我们应该探索什么方向来解决重大噪音问题? 对于 TAC5412-Q1、我们是否需要注意任何特定的布局注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    需要注意的一点是、此原理图和 PCB 布局已发布在公共论坛上。 如果你希望这篇评论和知识产权保持机密,我建议删除和重新张贴在内部论坛,我很高兴支持。 在您允许的情况下、我将在该主题中查看原理图并提供注释。

    此致、

    Daveon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要您的帮助并同意请您查看我的原理图或布局。 我们应该如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    此原理图已删除、您可以重新连接吗? 您也可以离线共享至 d-douglas@ti.com 

    对于故障诊断、音频异常是模糊的。 理想情况下、如果您能够以正弦波@ 1kHz 的格式提供输入信号、则通过音频分析仪或 Audacity 监测输出。  

    您的测试程序表明 I2S 时钟正常、并且寄存器配置良好、因为与 EVM 配合使用。 原理图是一个很好的起点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总共给您发送了两封电子邮件。 第一封电子邮件提供了电路原理图、在第二封电子邮件中、我提到我将相同的1kHz 正弦波 I2S 输入应用于 TAC5412-Q1并测量了 OUT1P/OUT1M 的波形。 使用您提供的 EVM 进行测试时、测量结果显示出完美的正弦波。 但是、在我的电路板上、1kHz 信号几乎看不到、Vpp 也似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已脱机解决。