This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180通道配置的可行性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407549/pcmd3180-feasibility-of-pcmd3180-channel-configuration

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

您好、

PCMD3180通道配置如下。 请帮助检查该解决方案是否可行、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表(第7.3.6节)中所述、对于高于48kHz 的采样率、可以同时采样的通道数存在限制(根据 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1采样率和支持的可编程处理块 应用报告)。

    如应用报告中所述、在192kHz 采样率下、该器件最多可以支持3个通道同时采样、而上图中有8个麦克风连接到该器件。

    我在图表中观察到的一点是:在 BCLK 计算(192kHz x 16位 x 8时隙)中、这意味着采样率为192kHz、而 LRCLK 被称为16kHz。 您能解释一下采样率是16kHz 还是192kHz 吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan