This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:启动时 I2C 访问的时序

Guru**** 2414330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407536/tas6424e-q1-timing-of-i2c-access-at-start-up

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

很抱歉回答基本问题、但我感到困惑、请进行解释。
关于启动时 I2C 访问的时序、在另一个论坛上的回答显示"POR 后300us "
这是确定地址所需的时间、之后访问才成为可能。

但数据表指出 I2C 启动时间为12ms。
考虑启动顺序的基础应该是什么?

此致、
福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本您好

     300us 足以让 I2C 在上电后准备就绪。 应从以前的设备继承数据表值、而不是专门更改该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    我知道之前的器件的规格仍在列出、但规格是否有任何其他差异?
    另外、如果您计划更新数据表、请告知我。