This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于音频削波的一些问题

Guru**** 2751005 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405932/tas2505-some-questions-about-audio-clipping

器件型号:TAS2505

工具与软件:

您好!

我想测试 TAS2552的 DAC 是否有声音削波、在学习参考指南后、我注意到 P0 R39上有一个削波标志位。 但是、我不太明白的是、我什么时候应该读这个位。 由于我正在发送一段连续音频、并且可能会在任何时刻出现削波、因此我是否应该暂时停止该连续音频以读取标志? 或者我是否可以在整个音频发送完毕后读取一次该标志?

此外、我想知道是否也有方法可以检测调节扬声器驱动器增益(P1 R48)时是否有任何声音失真/削波?

祝你一切顺利!

Jihe Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    我将回顾您的问题、并在明天结束前向您提供更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,谢谢你的答复! 为了提供有关扬声器驱动器音频削波部分的更多背景信息、这就是我们示波器捕获图的样子、其中黄色波表示 SPKP 信号、粉色波表示 SPKM 信号、蓝色波表示 SPKP 与 SPKM 之间的差异。 是否有办法判断我的音频是否被削波、不管是来自单个 SPKP/M 波还是来自差分波形?

    此外、在捕获 SPKP 和 SPKM 波形后、这两个高度重叠且同步。 尽管放大后出现了一点点异相、但我仍然想知道这个波形看起来是否正常。

    P.S.我在屏幕上手动移动了蓝线,这样它就不会与黄色和粉色波重叠, 以防你混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    您会在不播放音频时看到 D 类 PWM 开关。 如果您开始播放一些内容、您应该会看到 PWM 信号彼此反向增大/减小占空比。 这是 D 类的正常操作、它没有削波。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,谢谢你的答复! 我将检查示波器捕获是否是针对未播放音频的情况。 也许这就是波形看起来异常的原因。

    另外、我想测试 TAS2553的 DAC 是否有声音削波、在学习参考指南后、我注意到 P0 R39上有一个削波标志位。 但是、我不太明白的是、我什么时候应该读这个位。 由于我正在发送一段连续音频、并且可能会在任何时刻出现削波、因此我是否应该暂时停止该连续音频以读取标志? 或者我是否可以在整个音频发送完毕后读取一次该标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    遗憾的是、寄存器映射部分未包含寄存器39的详细信息。 我猜是、这是一个锁存寄存器、您可以 随时对其进行读取、并且它在任何削波事件后都应保持激活状态。
    我将使用 EVM 对此进行仔细检查、因为实际上不清楚该功能是否可用。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    寄存器39的文档提及是一个错误、将在下一个文档修订版本中删除。 寄存器映射中未说明此寄存器功能。
    DAC 溢出状态寄存器42/43中提供了类似的功能。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,谢谢你的答复! 尽管寄存器42/43看起来像是用于识别数字输入是否会被削波的标志。 但是、我们想测试 DAC 处理之后的模拟音频是否被削波、以便检查调整数字增益是否存在任何潜在的声音失真。 我想知道是否有办法做到这一点?

    我们还希望在调整扬声器衰减和驱动器增益后、查看最终扬声器输出是否失真。 有什么建议如何做到这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    在放大器的模拟侧没有削波检测。

    只能通过微调器件中的不同增益控制来确保没有削波、例如

    • 将 DAC 数字音量和音量衰减设置为0dB。
    • 将 D 类增益设置为12dB (我认为没有6dB 增益的削波)。
    • 播放满量程(0dBFS)正弦波音调。
    • 调节 DAC 数字音量或音量衰减、使输出不发生削波。
    • 任何其他播放内容应具有相同的峰值电平、因此不应发生削波。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师