This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827和8欧姆扬声器?

Guru**** 2411150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409358/tas5827-tas5827-and-8-ohm-loudspeakers

器件型号:TAS5827

工具与软件:

我正在做基于 TAS5827的20W 集成、微型放大器。

它支持4和6 Ω 扬声器。 可以连接8欧姆吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    可以、您可以使用8欧姆负载。 数据表的 典型特性 部分中包含一些图表、其中显示了 8 Ω 负载条件下的性能。

    此致、

    Ramsey