This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN-SOIC8-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN-SOIC8-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408868/tcan-soic8-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TCAN-SOIC8-EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 TCAN-SOIC8-EVM 的 CE/EU 符合性声明

该产品在我们的产品组合中带有 CE 标志且处于活跃状态、因此我们缺少 CE/EU DOC。 它不是在 T. 我也是网站。

提前感谢您的支持、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的大力支持、并提请我们注意。 该文档已发布、但未链接到刚刚为 TCAN-SOIC8-EVM 启动的页面。

    让我输入一个 TT、以正确链接文档。 我会在一周结束时(或更早)向您提供最新信息。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    如果您已有文档、您可以通过电子邮件将其发送给我、而不是等待它链接到您的网站?

    您可以使用以下电子邮件地址: EnvironmentalCompliance@mouser.com。

    提前感谢您、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    票证已推送、并将在24小时内在 TCAN-SOIC8-EVM 网页上更新。  

    TCAN-SOIC8-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    它将显示在"技术文档"部分下方。

    再次感谢您提醒我们注意这一点!

    -Amy