This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:输出问题

Guru**** 2412320 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409424/pcm6260-q1-output-problem

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 PCM6260-Q1、它们使用两个麦克风输入、两个麦克风是相同的 、第一个通道是差分模式、第二个通道是单端模式。 两个通道的增益相同。

双通道输入的信号振幅相同、 但输出电压不相同、差分 模式仅为单端模式的一半。

您能不能解释一下原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    以 Vrms 或 Vpp 为单位的输入信号电平是多少?

    默认情况下、 单端配置的满量程输入信号为1Vrms、差分配置的满量程输入信号为2Vrms。 通过寄存器可将此值更改为5Vrms/10Vrms。 但是、如果两个通道上的输入信号均为1Vrms、则单端输入为满量程、而差分输入则为满量程输入信号的一半。