This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02NAEVM-084:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2415260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02NEVM-084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408877/tps62a02naevm-084-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS62A02NAEVM-084
主题中讨论的其他器件:TPS62A02N、TPS62A02NEVM-084

工具与软件:

你(们)好

请提供  TPS62A02N 的 CE/EU 符合性声明 A EVM-084。

尽管它的名字叫 CE/EU DOC 上的 T. I 网站(请参阅 很好)仅 涵盖 TPS62A02NEVM-084、而不涵盖 TPS62A02N A EVM-084

提前感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我可以在内部请求此证书。 请预计这会持续2周左右。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    是的、请注意、出于 CE 合规目的、我们必须将此信息记录在我们的记录中。  

    我知道 DOC 的预期响应时间是2周、

    一旦《宣言》准备就绪、我将等待你的答复

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该文档已经生成。 它只是没有在线上传。  

    我已经附上了文档。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TPS62A02NAEVM_2D00_084_5F00_20240708.pdf

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、太好了。 谢谢、此操作可解决该问题。