This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:绝对最大额定值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408569/tpa3128d2-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPA3128D2

工具与软件:

数据表显示了"INPL"、"INNL"、"INPR"、"INNR"上的输入电压范围-0.3至6.3V。

这是否意味着"直流切断信号应小于0.6Vp-p"? 电平更高的信号超出了0.3V 的负限值。

如果我希望输入信号为6Vp-p、那么 AI 是否需要偏置为3.0V 来将信号保持在6.3V 之内?

此(或其他)放大器可以在电源电压限制下工作、如此高的信号 CCAA 由于电源限制而无法放大、但是上一级可能输出如此高的电平信号、那么我想知道它会在此放大器上损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数字是允许输入器件的最大电压。 输入引脚在内部偏置为3Vdc、您需要在输入端使用直流阻断电容器、如数据表中所示。 这意味着允许的最大峰峰值信号电平为6V。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我能理解。