This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:我需要 TAS6424Q1 EVM 应用

Guru**** 2412280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405682/tas6424-q1-i-need-tas6424q1-evm-app

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

工具与软件:

我已下载并打开 PPC3。
但是、即使在登录后、也没有 EVM 应用程序可用。

如何在 PPC3中获取可用的 TAS6424Q1 EVM 应用图标?

我有 TAS6424Q1 EVM 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo,

    您是否在 TAS6424-Q1网页上申请了更多信息?  有一个显示"立即申请"的文本链接。  请申请适用于 TAS5424Q1EVM 的 PPC3插件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

      我这样做了。
      我获得批准下载一些软件包、如下图所示。

      下载 TAS642X.json / TAS642X.gz

     即使是以上文件、PPC3仍为空(任何可用应用)。

     这些文件是正确的文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo,

    这看起来不对。  我需要问为我们做这件事的人。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

       我现在就找到了路。

       看起来 TAS6424Q1 EVM 应用无法正常工作。

      我下载了"E"版本 TAS6424E EVM。

      现在它可以正常工作了。

      谢谢