This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:除了输出端的低音量噪声外、音质很好

Guru**** 2767245 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408479/tas2505-great-sound-quality-except-for-low-volume-noise-on-output

器件型号:TAS2505

工具与软件:

您好、TI:

我一直在努力将 TAS2505集成到我们的产品中、我们对取得的成果感到满意、尽管在安静的音频播放期间可以听到很低的音量噪声。

我已经尝试了多种时钟分频器组合、NDAC/MDAC、DOSR、但噪声仍然存在、我不认为是音频文件、因为以前使用的音频放大器上听不到噪声、原始音频文件也不会出现噪声。

我使用的是 I2S、16位字、BLCK 为352.8kHz、音频采样频率为11.025kHz。 查看文档、最小输入为512kHz、但是除了播放音频时输出上的噪声外、我没有任何问题。

在这些组合中、一个看起来足够好的组合是这样、尽管根据我的经验、DOSR 值越低越好、但我在较高的 DOSR 值下会发出砰砰声

P = 1
R = 3.
J = 32.
D = 0
NDAC = 2.
MDAC = 3.
DOSR = 128

[352.8*10^3*(3*32)/1]/[2*3*128]=44100

将公式代入可得出44100Hz、这是音频频率的4倍、但质量要比将公式修改为输出11.025kHz 时好得多且噪声更低。

我已经调整了处理块、但它们没有明显差异、PTM 也是如此。

扬声器放大器设置为6dB、可通过 DAC 通道数字音量控制寄存器控制不同音频文件的音量。

谢谢!
Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Duncan、

    这适用于所有音频信号吗? 还是只一个? 如果您向我提供音频文件、我可以在最后尝试它  

     在使用44.1kHz 时是否会遇到问题? 您是否听到爆裂声?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    我能够通过减小扬声器音量控制寄存器(0x2e)并升级 DAC 数字音量控制寄存器(0x41)来解决这个问题。
    有一堆噪音被扬声器放大,但使这些改变修复了它。

    为了回答您的问题、我在上面所描述的44.1kHz 更改之后、没有发出爆音。

    非常感谢您的联系、非常感谢!

    ~Duncan