This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:关于 LRCK 和 BCK 信号

Guru**** 2412290 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408521/pcm5102a-regarding-lrck-and-bck-signals

器件型号:PCM5102A

工具与软件:

大家好!

我有关于 PCM5102A 的问题。
下面方框图中的箭头是双向的。
我认为箭头只是输入、但我的理解是否正确?

如果正确、请更正数据表。

此致、
Ishiwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在从模式下运行、因此 I2S 是输入、但是、类似 PCM512x 的器件在主模式和从模式下运行、因此 I2S CLKS 可以是 双向的。 我认为这是图中的疏忽、但引脚说明正确地将 I2S 时钟识别 为仅输入。

    感谢您的关注、我们会将 FB 交给 我们的 团队采取行动。

    此致、

    Arash