This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:查询 VIO 和 VDD 的时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407722/src4190-inquiry-about-timing-of-vio-and-vdd

部件号:SRC4190

工具与软件:

SRC4190应在+3.3V 单电源(VDD)下运行。
对于 I/O 电源(VIO)和 VDD 的上电和断电的顺序和时序、是否应遵循任何法规?
例如、VIO 可以在 VDD 之前打开吗?
VIO 是否可以在 VDD 等之后关闭?