This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20AEVM-054:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2414470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20AEVM-054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400522/tps543c20aevm-054-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS543C20AEVM-054

工具与软件:

你(们)好

请提供 TPS543C20AEVM-054的 CE/EU 符合性声明

该产品带有 CE 标志、我们有库存、我们缺少 CE/EU DOC。 它不是在 T. 我也是网站。

提前感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    请查看下面 EVM 网页上的 DOC。 该 EVM 是 TPS543C20AEVM-054的变体、具有相同的 BOM。  

    https://www.ti.com/tool/TPS543C20EVM-054

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    非常感谢您的分享、很遗憾、带有 CE 标志的产品必须具有 CE/EU DOC 是一项法律要求。 我了解您共享的同一个 BOM、但它没有列出 TPS543C20AEVM-054 、因此不符合法律要求。 如果在 T. 我的档案,同样的制造商 T.I.有义务提请 CE。 其 CE 标记的所有产品的 EU DOC。

    请您能否获得 绘制的 TPS543C20AEVM-054 CE/EU 文档并分享它?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    当然。 我现在开始处理此申请。 处理过程可能需要一些时间、但 下周早些时候我会向您提供最新消息

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否向我提供更新和预计的时间、因为 CE/EU DOC 将准备就绪?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、处理通常需要2周时间、所以我希望能够在下周结束时分享

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我们今天获悉 TPS543C20AEVM 的2个组件均已停产、需要构建新的 BOM 以获得 DOC 批准。 我现在正在更新我们的布局并重新提交 DOC 申请。 我会随时向您通报最新情况

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    只是提醒一下、已 在本周提交了更新的 BOM、我们正在等待内部团队处理 DOC

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 DOC 准备就绪后、您能告诉我吗? 再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    2024年9月2日是美国假期、布里顿一回到办公室、就会回复您。  是的、他将告诉您何时提供 DOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    请找到随附的 TPS543C20AEVM 的文档

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TPS543C20AEVM_2D00_054_5F00_20240903.pdf

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton

    非常感谢您的帮助。 EU DOC 接收良好。 这会解析查询。

    再次感谢、

    Chris