This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:多通道 USB 音频卡

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408059/pcm2906c-multichannel-usb-audio-card

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

工具与软件:

尊敬的 TI 团队成员:

Im 设计具有多个输入/输出 通道的 USB 音频卡(8个单声道输入和8个单声道输出、带有模拟和数字 SPDIF I/F)。

查看 TI 产品系列、找不到具有多个通道(ADC/DAC 和 SPDIF)的 USB 音频编解码器、所以我认为使用了4个 TI PCM2906C 与一个 TI TUSB4041I (四端口 USB 集线器)紧密结合。

这是一个可行的解决方案还是 TI 还有其他更好的替代方案?

是否有涵盖此类设计的应用示例?

在通过 TUSB4041I 时、每个 PCM2906C 所需的数据吞吐量是否将在同时进行8通道录音(采集)和8通道回放时保持?
4 PCM2906C 将生成与全速等稳态传输 相同的连续音频数据流、同时应从主机接收大约相同数量的数据以进行播放。
由 TUSB4041I 管理的主机链路是全速的、因此它应该足以维持所有数据流量。 Im 对吗? 我担心的是下游数据速率。

提前感谢您的时间和支持、

此致、诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomen:

    我们的 USB 编解码器产品系列中没有提供多通道音频解决方案、这是正确的。 从 PCM2906C 的角度来看、您所描述的内容是有效的。

    我要将这个 TT 交给支持 TUSB4041I 的团队来评论吞吐量。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。  

    在等待 TUSB4041团队评论的同时、我还有其他有关 PCM2906C 的问题:

    a)为了减少组件数量(以及电路板尺寸)、Im 考虑在12MHz 处使用一个单个振荡器 为四个 PCM2906C (引脚21、XTI)提供时钟、而不是安装4个单独的晶体。 电路板将始终通电、 从不进入断电状态、它将安装在固定/不可拆卸状态、因此 可以忽略 PCM2906C 数据表第21页的"时钟和复位"声明中的"不建议"。 有任何意见吗?

    b)与数字音频接口输入(S/PDIF)相关、似乎只有模拟/数字音频源提供自动切换。
    换句话说、 应用软件无法选择和强制执行模拟音频或 S/PDIF。 请确认。
     如果音频源数据来自 ADC 或 S/PDIF 输入、应用软件如何获得状态?

    再次提前感谢您的时间和支持、

    此致、诺曼