This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:处理全局故障

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告诉我如何处理全局故障。
Global Fault1/2 (0x11、0x12)处理的哪些故障将自动恢复?
另外、请告诉我在自动恢复时该器件的行为和寄存器值。
首先、我知道故障寄存器会一直保持、直到根据以下说明将其清除。

全局故障1寄存器
・无效时钟
我相信,它将自动恢复根据下面的说明。
如果自动恢复、输出是否会在保持故障标志的同时恢复?

・PVDD OV
・VBAT OV
・PVDD UV
・VBAT UV
我知道阈值有迟滞、但我找不到任何自动恢复说明。 是否需要清除故障进行恢复?

全局故障2.
μ・OTSD
・CHxOTSD
我认为、如果启用了 OTSD 自动恢复(0x21、Bit3)、它将自动恢复。 如果自动恢复、输出是否会在保持故障标志的同时恢复?


此致、
福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本您好

    为简单起见、您列出的所有故障都将自动恢复、而故障标志仍保持不变。 故障标志始终需要使用 Clear Fault 进行复位。

    [报价 userid="590285" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults "]・无效时钟
    我相信,它将自动恢复根据下面的说明。
    如果自动恢复、输出将在保持故障标志的同时恢复吗?

    有。

    [quote userid="590285" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults・PVDD OV
    ・VBAT OV
    ・PVDD UV
    ・VBAT UV
    我知道阈值有迟滞、但我找不到任何自动恢复说明。 是否需要清除故障才能恢复?[/QUOT]

    输出自动恢复、故障标志需要清除故障。

    [quote userid="590285" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults 我相信如果启用了 OTSD 自动恢复(0x21, Bit3)、它将自动恢复。 如果自动恢复、输出将在保持故障标志的同时恢复吗?

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    感谢您的快速回复!


    清除故障是清除故障标志的唯一方法吗?
    例如、使用以下复位方法时会发生什么情况?
    ・POR
    μ・在模式控制寄存器(0x00、位:7)处复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本您好

    是否清除故障是清除故障标志的唯一方法?

    推荐的唯一方法。

    [报价用户 id="590285" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults/5391115 #5391115"]・POR[/QUOT]

    POR 已断电并重新启动。  

    [报价 userid="590285" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408040/tas6424e-q1-handling-global-faults/5391115 #5391115"]・在模式控制寄存器处复位(0x00、位:7)[/QUOT]

    所有寄存器均复位为默认值。 需要重新配置。