This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:自动状态行为...

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1405099/tas5805m-automute-state-behavior

器件型号:TAS5805M

工具与软件:

嗨、团队:

客户偶尔出现静音问题、因为这可能是由自动静音状态引起的。

它们通过进入和退出静音来设置以下命令。  它们设置自动寄存器如下:0x50 = 0x07 (独立 L、R、使能 R、使能 L)、0x51 = 0x00 (自动静音时间 L 和 R:11.5ms)  

寄存器设置

   REG_0x00 = 0x00 //页

    REG_0x7F = 0x00 //簿

   REG_0x00 = 0x00 //页

    REG_0x03 = 0x03 //CTRL_2:正常音量、Ctrl 状态:播放

   REG_0x35 = 0x11 //SAP_CTRL3:数据路径 L&R

   REG_0x00 = 0x00

    REG_0x7F = 0x00

   REG_0x00 = 0x00

    REG_0x03 = 0x0B //静音开启、Ctrl 状态:播放

   REG_0x35 = 0x00 //零数据(静音)

他们在复印静音问题时检查寄存器、并将其与正常条件进行比较、发现寄存器0x35和0x69有区别。

发生静音问题 正常条件

0x35 = 0x00

0x69 = 0x03

0x35 = 0x11

0x69 = 0x00

他们希望消除这个偶尔出现的静音问题。 您能否建议如何以正确的方式解决该问题?

此致、
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    当0发送到器件的时间量由寄存器0x51确定时、自动静音使器件静音。 根据您要执行的操作、您可以通过将寄存器0x50设置为0x00、或为您的用例调整0x51并在播放恢复之前取消器件静音来禁用它。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。 这将帮助客户、我将您的消息发送给客户。

    但是、请留出一些时间、让客户进一步提出相关问题。

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我是 LG 电子的 Lee Ye-Ri。

    我有一个与此问题相关的问题。

    我制作一个补丁来读取播放声音时寄存器是否正常写入、 然后在值不同时重写寄存器。

    在测试过程中、寄存器0x35未写入为0x11、因此我们重新写入了它。

    之后、播放声音时、声音非常响亮、就像在 Speaer 中发生了失真一样。

    音量无法在 Android UI 中调节, 在关闭和打开机械手后,它恢复正常。

    寄存器未正常写入的问题发生在100次中的1-2次、

    我们确认重写后声音很好。

    但是、一次非常响亮的声音仍然出现。

    我想征求您对这一点的意见。

    [ 1248.564373/08-29 16:00:48.981][1][1585][writer] tas5805m_unquose.
    [ 1248.581399 / 08-29 16:00:48.998][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x0 = 0x0
    [ 1248.581592 / 08-29 16:00:48.998][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x7f = 0x0
    [ 1248.581765 / 08-29 16:00:48.998][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x3 = 0x3
    [ 1248.581951 / 08-29 16:00:48.998][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x35 = 0x0
    ->播放声音(取消静音)时、0x35寄存器写入为0x11、但读取为0x0
    [ 1248.581974 / 08-29 16:00:48.998][1][1585][writer] tas5805m 重写 REG_0x35
    -> 0x35寄存器被重写
    [ 1248.582251 / 08-29 16:00:48.999][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x0 = 0x0
    [ 1248.582438 / 08-29 16:00:48.999][1][1585][writer] tas5805m 读取 UNM ute REG_0x7f = 0x0
    [ 1248.582603/08-29 16:00:48.999][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x3 = 0x3
    [ 1248.582764/08-29 16:00:48.999][1][1585][writer] tas5805m 读取取消静音 REG_0x35 = 0x11
    -> 0x35寄存器正常(0x11)

    此致、

    Yeri Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeri:

    我建议禁用自动静音功能并查看问题是否仍然存在。 其他调试步骤包括读取器件的数字音量和模拟增益、以及查看输出和查看波形的形状。 这有助于确定问题的特征。 在设备控制的某个点、错误可能无法到达正确的簿/页。 寄存器0x35在启动时、播放期间还是其他某个时间读为0x00?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    当播放开始时、寄存器0x35被写入为0x11、并且当立即读取时、该值为0。

    在回放开始和结束时写入下面的寄存器、并且每次都写入簿/页。

    数字音量和模拟增益在启动时一次、不会再次写入。

    REG_0x00 = 0x00 //页
    REG_0x7F = 0x00 //簿
    REG_0x00 = 0x00 //页
    REG_0x03 = 0x03 //CTRL_2:正常音量、Ctrl 状态:播放
    REG_0x35 = 0x11 //SAP_CTRL3:数据路径 L&R

    REG_0x00 = 0x00
    REG_0x7F = 0x00
    REG_0x00 = 0x00
    REG_0x03 = 0x0B //静音开启、Ctrl 状态:播放
    REG_0x35 = 0x00 //零数据(静音)

    问题发生在声音开始但听不到的地方、

    我读取寄存器后发现未写入0x03或0x35寄存器。

    当未写入0x35寄存器时、也会触发0x69。

    我不知道原因是什么、因此我添加了一个在写入后读取寄存器的器件。

    如果读取时该值不同、则再次写入。

    此致、

    Yeri Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeri:

    当声音开始但听不到时、声音开始之前有多长时间? 发生问题时、您还可以读取寄存器0x70、0x71、0x72和0x73吗?

    此致、

    Ramsey