This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:规格检查

Guru**** 2414450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407772/pcm6240-q1-spec-check

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

你(们)好

目前、客户制作出使用 PCM6260并具有 i2c 和 I2S 总线的音频卡。 当应用于 NXP Yocto 的 ARM 系统时、可以通过您提供的驱动程序实现录制功能。

https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/pcmdevice-linux-driver/

但这个驱动程序只有一个 Linux 驱动程序。 我找不到 Windows x86_64驱动程序或用户指南。 请提供这方面的协助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有专门针对此器件的 Windows 驱动程序。 如果您想在 Windows 上测试器件、我建议订购 EVM: https://www.ti.com/tool/PCM6240Q1EVM-PDK。  可在以下位置下载适用于 EVM 的 GUI 软件(在 Windows 上工作): https://www.ti.com/secureresources/PCM6260QEVM-SW

    我们的 EVM 使用处理器通过 USB 发送 I2S 和 I2C、您需要使用 I2S/I2C 桥接器件/处理器、或编写您自己的系统以便在 Windows 上通过 USB 进行通信。 由于您可以 更紧密、更轻松地在 Linux 上访问音频器件树、因此我们为音频器件提供了 Linux 驱动程序。

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR