This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:具有放大器和 FM/AM 接收器的音频编解码器查询

Guru**** 2648425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TAS5404-Q1, AM62P, TLV320AIC3254-Q1, PCM3168A-Q1, TPA6304-Q1, TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407035/tlv320aic3254-q1-inquiry-for-audio-codec-with-amplifier-and-fm-am-receiver

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PTAC5212-Q1PCM3168A-Q1、TLV320AIC3104-Q1 TPA6304-Q1TPA6404-Q1、TAS5404-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在寻找一款具有放大器、FM/AM 接收器和调谐器的音频编解码器以用于汽车信息娱乐系统。 我们的要求包括:

  • FM/AM 支持
  • 用于4个扬声器且具有45W 输出的四通道放大器
  • 具有噪声消除功能的麦克风

我们计划在本项目中使用 TI 的 AM62P 系列 MPU。

请推荐满足这些要求的合适的 TI 解决方案。

谢谢!
Raj Bhuvanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间。 明天就回来。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    您是否对以下查询有任何更新?

    BR
    Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    很抱歉耽误您的时间。 要实现具有麦克风输入和4扬声器输出(45W)的系统、我推荐使用编解码器和扬声器放大器。 您需要单独的无线电接收器设备。 AMP62P 通过其 MCASP 端口支持 I2S、因此我们的几乎任何编解码器都可以用于您的系统。 根据您的时间轴和规模、我推荐 TAC5212-Q1、这是一款全新的汽车立体声音频编解码器、会在未来几个月内全面发布。 您目前发布的可以了解的音频编解码器有 PCM3168A-Q1 (8通道输出)、TLV320AIC3254-Q1 (立体声、具有数字麦克风支持和 miniDSP 的廉价器件)或 TLV320AIC3104-Q1 (如果没有许多额外功能、则更便宜)。  

    对于扬声器放大器、对于4通道45W 系统、有几种选择。 由于器件中有编解码器、因此您可以采用模拟输入或数字输入、利用编解码器上的 DAC 输出或数字输出。 您可以查看模拟输入放大器的 TPA6304-Q1、TPA6404-Q1或 TAS5404-Q1、或数字输入放大器的 TAS6242MS-Q1/TAS6242M-Q1。 请记住、TI 器件上的 Q1后缀意味着它们的等级适合汽车使用。

    可以使用 AMP62P 处理器来消除噪声。 miniDSP 是我们某些音频转换器内置的 DSP 处理系统、但它不包括完整的消噪算法。 它包括滤波和压缩、以及类似的基本音频处理算法、可根据需要清除信号。

    您需要特定的无线电信号接收器才能将 AM/FM 信号传入系统。 请在此处查看 TI 的射频接收器系列: https://www.ti.com/rf-microwave/transceivers-transmitters-receivers/rf-sampling-transceivers/products.html#

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。

    此致!
    J·米尔