主题中讨论的其他器件: OPA1688、 OPA1656、 INA849、 JFE150
工具与软件:
我正在设计吉他输入的输入级、并且已经将 OPA1652确定为不错的候选器件、但我有一个问题。
数据表中的 Vcm 为 (V–)+ 0.5 (V+)–2。 我可能会通过9V 电源供电到±4.5V、当然、典型的吉他输出不应靠近导轨、但可能会使用重型规格串的降压器拾取装置、或由您可能接近且电量耗尽30%的9V 电池供电、并且总是有一些回旋余地。
那么、我的问题是、如果输入 确实在最高2V 电压下运行、这个削波会不刺耳、还是会直接影响数据表引用的性能? 这个问题可能看起来比较愚蠢、但 OPA1688数据表 给出的句子是"请注意、该器件能够在超出顶轨100mV 的满轨到轨输入下运行、但在顶轨2V 内运行时性能会下降。"
该信息对于设计人员来说是非常有用的信息、也许我会为本应用选择 OPA1688:我可以为世界上95%的吉他进行设计、因为我知道如果我得到非常热的信号、我的器件仍将按计划工作(如果信号如此热、 我怀疑很多人会 注意到 THD 略有下降)。 起初、我在此应用中倾向于使用 FET 输入运算放大器、但我注意到 OPA1688具有非常高的输入阻抗;由于它是 CMOS 架构、我想应该是 MOSFET、而不是 FET 或 JFET 输入、因此它可以很好地工作。 它看起来像是一个被低估的器件!
我知道我可以添加一个分立式 FET 源极跟随器级、然后使用更通用的轨到轨运算放大器、 我最终可能会这样做、但是由于我在此电路中无论如何都需要一个运算放大器级、我也可能会探索将其 用于输入的可能性。
谢谢。