This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5780M:更改音量时发出一声提示音

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388678/tas5780m-ping-sound-when-changing-volume

器件型号:TAS5780M

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户通过以下查询拨打扬声器/游戏电话。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我遇到 TAS5780M 和音量变化的问题。 我将以1dB 的阶跃更改音量、但是输出的音量变化不是很平稳。 效果是随着音量的每次变化而发出"一声"声。 是否有足够的空间使音量变化非常顺利?"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能否指定此测试使用的音量控制? 也许您可以使用精细音量控制、而不是 DAC 数字音量控制。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    客户反馈如下:

    "我目前正在 使用数字音量。 我将在20dB 的范围内调高和调低音量。 我以1dB 的步长移动。 上升大约需要1秒、下降大约需要1秒。 我需要实现的是体积的平稳变化。 "那你打算怎么办?"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用寄存器0x3F 来将斜坡阶跃设置为最小值(0.5dB)、默认为2dB。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    恢复此主题、因为客户要求跟进此流程。

    "您能否请某人查看我正在发送的用于将 TAS5780M 上的精细音量更改为-60dB 的以下命令? 出于某种原因、在我发送命令后没有任何反应。

     

    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 21.
    96 4C 00 10 62 4D
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 01
    96 10 00
    96 00 00
    96 7F 00
    96 00 00
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 21.
    96 48 00 10 62 4D
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 01
    96 10 00
    96 00 00
    96 7F 00
    96 00 00"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我将使用评估模块在我这边仔细检查一下、下周将发布最新情况。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    感谢提供仔细检查。 这里有更新吗?

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    EVM 的发运时间比预期要长。 我应该在明天就得到、所以我很快就会再给您回复。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有什么词吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测试计划在明天进行、将在当天结束前回复您。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    必须按如下方式更新脚本:

    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 21
    96 4C 00 10 62 4D
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 01
    96 10 00 00 00 01
    96 00 00
    96 7F 00
    96 00 00
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 21
    96 48 00 10 62 4D
    96 00 00
    96 7F 8C
    96 00 01
    96 10 00 00 00 01
    96 00 00
    96 7F 00
    96 00 00

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师