This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:是否确认了温度特性和电源回退功能?

Guru**** 2413250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410198/tas5431-q1-temperature-characteristics-and-power-fallback-function-confirmed

器件型号:TAS5431-Q1

工具与软件:

嗨团队、

数据表提到 AEC-Q100符合汽车应用要求–温度等级1:–40°C 到125°C、TA --这是指工作环境的环境温度、对吗?
我们想知道、当环境温度为125摄氏度时、AMP 芯片在全功率工作状态下的结温是多少?

结温为155~170摄氏度、这意味着当结温达到155时芯片会关闭以进行自我保护。 充分发挥性能的极限温度是多少? ——我们理解芯片在达到一定的高温后应该有性能回归,然后在结温达到155后关闭。 我们想知道在什么温度下芯片将无法再以全性能运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    [报价 userid="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410198/tas5431-q1-temperature-characteristics-and-power-fallback-function-confirmed "]我们想知道、当环境温度为125摄氏度时、全功率工作状态下 AMP 芯片的结温是多少?[/QUOT]

    这种情况下将快速进行 OTSD。

    全性能的极限温度是多少?

    没有这个的定义。

    [报价 userid="532502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410198/tas5431-q1-temperature-characteristics-and-power-fallback-function-confirmed "]我们想知道在什么温度下芯片将无法再以最佳性能运行?[/QUOT]

    您现在所查看的性能是什么? 有很多参数会随温度缓慢变化、比如 Rdson 将随温度的升高而不断增加、在125°C 时的值可能会增加90%以上。 随着 Rdson 的增大、您会发现效率会缓慢降低、而1%/10% THD 功率点会降低。

    无法定义全性能温度是多少?