This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:什么's 输出相位寄存器在 PBTL 模式下工作?

Guru**** 2411160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408567/tas6424e-q1-what-s-output-phase-register-work-in-pbtl-mode

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

在 PBTL 模式下、OUT1P/M 将并联并与 OUT2P/M 配对、输出相位寄存器如何用于 PBTL 模式?

客户能否控制 PBTL 中的相位偏移来提高输出 THD 和 EMC 性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jass

     使用相移没问题。

     PBTL 1/2将用作 CH1、CH3/4将用作 CH2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    OUT1P/M 是否可以有内部相移?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jass

     当 PBTL、OUP/M 仅与2个电感器短接在一起时。 相移最终将伴随 OCSD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shadow!