This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:如果将微镜输入切换到通道配置的线路输入、会发生什么变化?

Guru**** 2413630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402969/pcm6260-q1-what-will-change-if-i-switch-mircophone-input-to-line-input-for-channel-config

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望使用6260测量来自 DAB 系统的模拟信号。 他们计划对一个通道使用线路输入模式。

如果将 mircophone 输入切换到通道配置的线路输入、将会发生什么变化?

我看到数据表中的输入电压范围不同。

但是存在一个问题、如果输入电压范围为0.1至(MICBIAS-0.1)、则交流耦合输入的直流平衡点为 MICBIAS、则系统将损失一半的输入信号、对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两种配置的最大模拟输入电压范围(18V)相同。

    支持的最高无失真信号为10Vrms、无论是线路输入还是麦克风、都是28Vpp。 线路输入录音与 MIC 录音会改变输入信号的偏置方式。 在偏置 MIC 时、输入信号范围余量由 MICBIAS 电压值决定。

    我对失去一半信号的说法感到困惑。 在附加的配置中、您将使用9V MICBIAS 获得满量程输入信号范围。 d/s 中还包含一个计算器、用于根据您的输入信号电平确定电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    在 d/s 中、最大模拟输入电压为 MICBIAS-0.1。 我不知道为什么会有这个限制。

    在交流耦合模式下、INxP/INxM 的直流电压似乎为 MICBIAS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    这不是输入限制。这些是建议的工作条件、无论是交流耦合配置还是直流耦合配置。 我们建议在使用 MICBIAS 时使其大于输入引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的回答。 我对微输入和线路输入模式的差异感到更加困惑、因为线路输入模式会关闭 micbias 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    在对 ADC 性能的影响方面、该器件是配置为麦克风输入还是线路输入、没有区别。 简而言之、两者之间的差值是输入信号的电压电平。 麦克风的电平信号通常比线路输入低得多、并且通常需要偏置电压将输入信号充电至 ADC 输入的电压共模。 这将需要特定的硬件连接、例如 d/s 第8.3.3节或麦克风数据表中突出显示的连接。 如果电压电平足够高、能够为输入信号提供足够的余量(防止音频削波)、则线路电平输入可以直接耦合到 ADC 输入。

    MICBIAS 在 PWR_CFG 寄存器0x75中独立启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    似乎线路输入和微输入仅在硬件连接方面有所不同。

    这个位7的用途是什么? 硬件连接仅与位4-6? 如果我在使用线路输入时将位7设置为0、会怎么样?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    位7对器件或性能没有影响。 它实际上是一个标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daveon!