This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:CAN##39;t Detect TAS5825MEVM (检测 TAS5825MEVM)

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411570/purepath-cmbevm-can-t-detect-tas5825mevm

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM、TAS5825M

工具与软件:

您好的团队-  

安装 PurePath Console 软件后、它看不到 TAS5825MEVM 评估板。

我希望 PPC3应用至少检测到 CMBEBOM、但它看不到 EVM、或所有 EVM 应用都不可用。  TAS5825MEVM。 可以在线获取用于导入到 PPC3应用程序的 PPC3文件?

我是否需要。 此电路板的 PPC3文件?

我们应该采取什么措施来调试此问题?

这是我们收到的错误消息:

谢谢!

Jacob