This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM -驱动压电式传动器的最大频率(&L):500pf?

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411486/drv2700evm-drv2700evm---maximum-frequency-driving-piezo-actuator-of-500-pf

器件型号:DRV2700EVM

工具与软件:

如何为给定的压电容负载确定 TI 压电式 HV 驱动器评估板(例如 DRV2700EVM 或 DRV2667EVM 或其他)的最大驱动频率?  我们需要特别探索产生高达1MHz 的压电致动振动级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的图用于查看给定负载的频率和电压范围。 我们的器件通常只能达到20kHz。  这里的应用是什么?

    此致、
    悉尼诺斯卡特