This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140:双二阶滤波器动态更新时重现的直流偏移问题

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409440/tlv320adc3140-tlv320adc3140-dc-offset-issue-reproduced-when-biquad-dynamic-update

器件型号:TLV320ADC3140

工具与软件:

我们之前在以下主题中检查了 ADC3140上的滤波器更新序列:
e2e.ti.com/.../tlv320adc3140-dc-offset-on-i2s-data-out-when-biquad-dynamic-update

实施此操作并继续产品的大规模生产后、在再次咨询论坛之前发生的滤波器振荡症状。

发生频率很低、大约有2000个单位、只检测一次。

我们使用发生问题的实际设备执行了重现测试、但无法重现。

哪些情况会导致此类症状?

在 ADC3140中设置滤波器系数时、是否可能​​根据时序未正确设置这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了澄清、在批量生产例程中执行配置脚本与您尝试重现问题的测试之间是否存在任何差异?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan