This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:请告诉我 DSPCLK 的最大频率

Guru**** 2552600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410711/tas5828m-please-let-me-know-the-maximum-frequency-of-dspclk

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

在使用此 IC 开发产品时、我想从 EMC 角度确认内部驱动的最高频率。
我相信这种 IC 的排放不会出现问题、但是您能告诉我以防万一吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    遗憾的是、这不是我能够共享的信息、因为它是由 IP 驱动的。 如果设计正确、该器件将通过非汽车 EMI 测试。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 谢谢。