请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAC5412-Q1 工具与软件:
我将在我自己设计的 PCBA 上使用 TAC5412-Q1来播放1kHz 正弦波、并将其与在 EVM 上播放相同的正弦波进行比较。 示波器波形如下:CH1 = TAC5412-Q1 OUT1P、CH2 = AMP 输出引脚。


我已经检查了 PCBA 上的寄存器配置是否与 EVM 上3个相关页面的设置相匹配。 


您能帮助我降低这种噪声吗?
——
如果您需要进一步调整、请告诉我!