This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:我们是否有比 NJM2122更好的低噪声运算放大器?

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410538/opa1678-do-we-have-a-better-low-noise-operational-amplifiers-to-beat-njm2122

器件型号:OPA1678
Thread 中讨论的其他器件: OPA1656

工具与软件:

大家好、团队

在其中一个音频扬声器项目中、我们遇到了竞争对手  NJM2122、而客户更喜欢这款器件、因为它具有超低噪声、 1.5nV/√Hz。  

我们正在尝试推广我们的明星产品 OPA1678、但客户反馈 OPA1678噪声性能不如 NJM2122。

OPA1678噪声参数:4.5nV/√Hz   

我们还有其他更好的选择吗?  

客户对音频低噪声运算放大器的要求:  

  • 工作电压: ±5V 电源
  • 低噪声电压:(1.5nV/√Hz 典型值@ f=1kHz)
  • 单通道

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前的最佳选择是 OPA1656。 它具有较低的 Iq 和稍高的噪声。 我们的系统工程师和我本人将借此机会向您发送与 E2E 不同的电子邮件。  

    此致、  

    Chris Featherstone