This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:智能放大器限制和特性说明

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827, TAS2781, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406851/tas2781-smart-amp-limiting-and-characterization

器件型号:TAS2781
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825P、TAS5827

工具与软件:

您好!

我正在使用一个带有1个被动散热器的小型单声道扬声器。 它将使用 TAS2781放大器。 在调优时、我们无法获得所需的扬声器输出电平。 我们怀疑这可能是由于智能放大器限制造成的。 我们使用单独的系统分析器(MLSSA)测量了驱动程序的特性数据、并将这些结果导入 PPC3。 但是、我们看不到将扬声器类型从"封闭式箱式"更改为支持无源辐射体的选项。 此外、我们无法找到能够提供所需低音响应的智能放大器设置组合。 我们已经尝试将保护调谐频带交叉点、优先级和速度更改为没有任何实际可用的值。 我们一直在遵循智能放大器调优指南(SLAA751)及其建议、但低音响应始终达到最大值(音量约为-28dB)。 其他频段的音量不断增加、高于此值、这会导致较高音量级别的低音较弱。 下面是分别在低音量和高音量时低音重的舞蹈歌曲的偏移估算验证结果:

是否还有更多我们缺失的智能放大器设置? 我们如何正确考虑无源辐射器?

CC:

谢谢!

Elliott R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    您会发现、保护算法仅支持封闭式箱式扬声器。 闭合、端口和无源谐振器扬声器均具有不同的传递函数。 我们的算法支持单个谐振峰值、因此支持此端口、且不支持无源谐振器。
    您能否分享您的 PPC3文件以便我们进行一些更改? 我们可以尝试禁用某些保护特性、这是在功能与扬声器保护之间进行权衡的结果。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 好的、澄清一下、您说、除了封闭式箱式扬声器、无法配置智能放大器保护功能?

    这是具有当前设置的 PPC 文件。 e2e.ti.com/.../TAS2781-Smart-Amp-Troubleshooting.zip

    谢谢!

    Elliott R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    是的。
    我们可以尝试放宽/禁用一些保护设置、这样算法就不会将无源谐振器的影响解释为扬声器中的问题。 如果该方法适合您的应用、我们可以在下周提供更新的 PPC3文件、其中包含一些更改。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 同时、您可以推荐与无源谐振器扬声器兼容的替代智能放大器吗? 我们会寻找类似的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan

    是否所有"智能放大器"IC 都无法在未以 ROM 模式运行的情况下完全禁用保护? ROM 模式将消除所有 DSP 功能、例如 EQ 和动态处理?

    此产品的目标应用是小型便携式扬声器。 因此、效率不是首要考虑因素、并且正在寻找 H 类实现(甚至是 TAS2781中的 Y+H 类)来优化电池寿命。 但是、我们也不能放弃 DSP 功能。

    我们有兴趣了解可以通过 TAS2781采取哪些措施来禁用或限制智能放大器处理的影响、同时仍允许我们使用标准 DSP 功能进行调优。 如果这样做是不可能的、像 TAS5825P 这样的放大器可以让我们利用 Hybrid-Pro 调制方案、H 类拓扑和标准 DSP 块进行调优、而无需使用"智能放大器"处理? 或者、我们需要看一下像 TAS5827这样的放大器吗?

    从功耗的角度来看、TAS5825P 和 TAS5827都非常适合我们的应用。

    我们期待了解您对 PPC3文件的调整如何影响系统输出和保护。

    此致!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam、Elliott。

    确实、为了完全绕过保护算法、器件必须在 ROM 模式下运行、我们可以尝试一些更改以模拟下面列出的禁用算法。
    扬声器额定功率是多少? 扬声器保护算法主要用于微型扬声器、这种情况下很容易损坏。

    我们将提供3个 PPC3配置选项:

    1. 禁用可能会受到无源谐振器影响的智能放大器保护功能。
    2. 将智能放大器保护模式从反馈更改为前馈模式。 这样就不会使用实时 IVsense 反馈、并且它与 TAS58xx 放大器是一种类似的保护方案。
    3. 尽可能禁用所有智能放大器保护功能(增加保护限制)。 您可以根据扬声器额定功率检查是否确实需要保护。

    明天我将使用新的 PPC3文件给您讲解。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们想尝试全部三种方法。 扬声器输出将为10W。

    谢谢!

    Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    附件是更新后的 PPC3文件、您可以使用我之前介绍的更改尝试3个新快照。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../TAS2781-Smart-Amp-Troubleshooting_5F00_TI090424.ppc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的新设置! 我们查看了所有新的快照、遗憾的是、在没有受到保护的情况下、我们无法达到输出目标。

    我们现在正在研究可能使用5825P 或5827安培。 由于 Hybrid-Pro 算法、我们首选使用5825P、但我们对于2781放大器上的智能放大器保护可能会遇到类似的问题非常谨慎。 是否有办法禁用5825P 上可能存在的任何额外保护功能?

    谢谢!

    Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    我将仔细检查 PPC3文件并分享是否可以应用任何其他更改。 关于 TAS582x、我将与负责的工程师讨论、我们可能会打电话进一步讨论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    我们将通过电子邮件进行跟进。 我们想更好地了解您目前遇到的功率限制、我们如何解决这些限制以及其他放大器如何适合您的应用。

     此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师